18.07.2019 10:12 | |
Beigetreten: 04.09.2018 Letzter Bes: 07.03.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Und noch die Gerätesicht |
18.07.2019 11:54 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 2761 Bewertung: (448) |
Hallo Woldo, dazu gibt es im Handbuch auch ein Beispiel. Allerdings steht mir der dafür benötigte Modultyp "RD LOCAL STO" erst in STEP 7 V15.1 zur Verfügung. Eventuell versuchst Du es damit einmal. Die Lizenz der V15 deckt auch die V15.1 mit ab. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.07.2019 12:51 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 2761 Bewertung: (448) |
Hallo Woldo, da ein IO-Device im TIA Portal immer nur einem Controller zugewiesen werden kann, ist bei der Konfiguration der Shared Device Funktionalität immer nur wählbar, ob das jeweilige Modul dem Controller zugeordnet ist oder nicht. Es werden immer Kopien des Devices für die weiteren Controller benötigt. Das kann in unterschiedlichen Projekten oder auch in einem Projekt gemacht werden. Eine Beschreibung dafür findest Du unter der SIOS-Beitrags-ID 109736536. Schöne Grüße |
Folgen Sie uns auf