01.07.2019 21:04 | |
Beigetreten: 28.04.2011 Letzter Bes: 04.02.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Ich möchte gerne mit MQTT arbeiten! |
20.07.2019 17:10 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Seit der Logo 8.1FS4 oder Logo 8.2 gibt es alternativ auch die Möglichkeit, ein Remote I/O Modul über Modbus TCP zu nutzen, Beispiel siehe hier Der SD-Karten-Slot ist wirklich keine Glanzleistung, da war die direkte Nutzung der SD-Karte bei der Logo 7 deutlich besser. Mal schauen, ob nach so vielen Einwänden eine Reaktion kommt. I/O-Link wird es wenn überhaupt ohnehin nur als getrenntes Modul gehen, da wird Siemens die digitalen Ein-/Ausgänge vom Basismodul kaum zusätzlich als serielle Schnittstelle nutzen. M.f.G. Scorp |
27.07.2019 20:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33836 Bewertung: (4205)
|
Gibt es doch für die LOGO 0BA8: |
18.11.2019 11:51 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Oh, vielen Dank. Wieder was gelernt :-) Dann hätte ich gerne die anderen Wünsche |
Folgen Sie uns auf