26.07.2019 01:49 | |
Beiträge: 61 Bewertung: (0) |
Hallo YuT666, den Maschinennullpunkt der Maschine kannst Du nicht so einfach verschieben, weil das der mechanische Verfahrbereich der Achsen ist. Dieser wird bei der Montage der Maschine vom Hersteller normal vermessen (oder er liegt schon fest) und die Meßsysteme darauf abgeglichen. Danach werden Festanschläge, mechanisch-elektrische Endschalter sowie andere mechanische Sicherungssysteme nach dem Verfahrweg der jeweiligen Achse angepasst. Alles rein mechanisch. Wenn Du da jetzt so einfach "3,4 irgendwas", ich geh da mal jetzt von Millimetern aus , verschieben willst, kann es da schon bei der nächsten Fahrt mächtig krachen. Viele Maschinen haben nur einen sehr begrenzten Weg von wenigen Millimetern bis zum Festanschlag. Die Festanschläge sichern ab das man nicht ausserhalb des Arbeitsbereiches der Maschine herumfahren kann und somit vielleicht Menschen gefährdet oder etwas zerstört. Für Korrekturen gibt es eigentlich den Werkstücknullpunkt. Wenn Deine X-Achse diese "3,4 irgendwas" mm vom Mittelpunkt des Reitstocks weg steht kann das auch andere Ursachen haben (z.B. die Achsen stehen nicht rechtwinklig zueinander, der Reitstock, das Backenfutter sind nicht mittig justiert, Schieflage der Werkzeuge bzw. Werkzeugspindel (bei Dir ist Revolver, oder nicht?), die Achse fährt nicht den korrekten Weg von z.B. exakt 100,000 mm und vieles mehr). Sollte in diesen ganzen Sachen kein Fehler vorliegen, dann gleicht man das betreffende Meßsytem ab, damit es eine neue Referenz hat. Aber bei dieser grossen Abweichung ist das alles mit vorsicht zu genießen. In welche Richtung steht denn die X-Achse falsch? Weil bei einer Drehmaschine musst du ja auch über die Mitte hinaus fahren können, damit Du abstechen kannst. Wieso musstest Du denn die Daten der Maschine neu einlesen? Habt ihr schon Probeteile auf der Maschine gefertigt? Wie ist denn die Referenzierart der Achsen? Referenzieren sie automatisch nach dem Einschalten oder muss eine Referenzfahrt gemacht werden? Grüsse |
26.07.2019 12:42 | |
Beigetreten: 26.06.2008 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 46 Bewertung: (1) |
NCMD 2440 - Ref-Punktverschiebung fuer X Achse. |
Folgen Sie uns auf