25.07.2019 13:58 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (323)
|
Hallo, Gruß, |
25.07.2019 16:52 | |
Beigetreten: 01.11.2014 Letzter Bes: 15.12.2022 Beiträge: 38 Bewertung: (0) |
Daten bekomme ich über Profinet. Ich glaube ich hab da noch einen Denkfehler irgendwo. Im Anhang findet ihr vier Bilder, einmal das Array of Bytes, dann dieses noch mal als Char konvertiert und dann noch mal die HEX und ASCII Darstellung aus der Parametriersoftware von SICK. Muss ich einfach nur $02 und $03 beim umwandeln in den String weglassen? DateianhangScreenshots.zip (126 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Hanspetergünther am: 07/25/2019 16:53:39 |
|
26.07.2019 07:35 | |
Beigetreten: 01.11.2014 Letzter Bes: 15.12.2022 Beiträge: 38 Bewertung: (0) |
Guten Morgen zusammen, unabhängig davon ob ich jetzt von Byte nach String oder von Chars nach String kopiere kommen immer wieder nur die HEX Zeichen als Ausgabe heraus. Hat es was mit Ausgabeformat zu tun? Dateianhang2019-07-26 07_33_25-RFU620E (zuf-004051-amh001-sps1-dev36) - Neues Projekt.png (138 Downloads) |
Folgen Sie uns auf