27.07.2019 22:12 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo nochmal, hab ein bischen rumprobiert bin aber zu keinem Fortschritt gekommen. Hab nochmal ein neues Programm so angefangen wie ich es auch gemacht hatte, aber diesmal mit den richtigen Gerätebezeichnungen. Selbe Problem wie vorher, es geht alles nur die roten Fragezeichen stören. Hab das Programm "Onlinetest" genannt. Vielen Dank für Deine Geduld DateianhangOnlinetest.zip (85 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Betreuer am: 07/27/2019 23:33:53 |
|
28.07.2019 10:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33020 Bewertung: (4079)
|
Dann verstehe ich das mit den roten Fragezeichen nicht mehr. Bei geht es vom PC (statische IP) zum Router und danach auf einen 8-Port-Switch, an der 3 LOGO!s (2 x 0BA8.Standard und 1x LOGO!8.2), 1 TDE, 1 S7-1212C und eine Eaton Easy4 hängen. Und wie schon geschrieben, sehe ich die roten Fragezeichen nur kurz beim Online gehen, wenn die LOGO! Software das Netzwerk scannt. Was das in deinem Fall ist, kann ich dir nicht. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 07/28/2019 10:58:41 |
|
06.04.2020 19:01 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
ja |
Folgen Sie uns auf