31.07.2019 21:33 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo nach dem ich schon mehrere Foren Einträge durchforstet habe, finde ich immer nö h keine Antwort auf meine Frage bezüglich der Adressierung Also mein Problem ist, dass ich das Eingangssignal von einer 0BA8 an eine 0BA7 weiterleiten will. Ich will dieses eine bit dann in der 7er Logo wie einen Eingang verarbeiten und schließlich einen Ausgang damit schalten. Ich habe schon so viel verstanden, dass ich eine Verbindung im Netzwerk Modus ziehen muss und dort dann irgendwie die Bits rüber schreiben könnte... Nur die Adressierung ergibt sich mir einfach überhaupt nicht....konkret geht es um den I9 in der 0BA8 ... Muss ich diesen jetzt als IB 1 und bit 0 adressieren? Danke schon mal! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/01/2019 07:38:17Neue Überschrift nach Splitten |
|
31.07.2019 21:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200)
|
Hallo Don Kaio, schau dir mal das Video im Anhang an. Dateianhang0BA8 zu 0BA7.zip (42 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
01.08.2019 07:41 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, danke für deine perfekte Antwort! Das sollte es sein. |
01.08.2019 07:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200)
|
Hallo DonKaio, gern geschehen. |
01.08.2019 17:42 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Habs gefunden! Anscheinend ist die Adresse 0.0 bei mir schon belegt. Habe jetzt einfach mal 5.0 genommen und jetzt gehts. Danke! |
Folgen Sie uns auf