01.08.2019 16:56 | |
Beigetreten: 28.01.2019 Letzter Bes: 26.02.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Ich habe Traces angelegt, aber keiner ist aktiv z.Zt. CPU in Stop ja, wie schon oben geschrieben. |
02.08.2019 08:23 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 3119 Bewertung: (487) |
Hallo, kann es sein, dass auf der CPU Force-Aufträge aktiv waren? Ist dies der Fall und hat die CPU die Firmwareversion V2.6.0, so empfehle ich ein Update auf die Version V2.6.1. Diese Version behebt einen Fehler beim Deaktiveren des Force-Auftrages. Viele Grüße |
02.08.2019 08:44 | |
Beigetreten: 28.01.2019 Letzter Bes: 26.02.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Perfekt, danke Ich habe die Traces vom Gerät gelöscht, die Meldung ist weg. |
Folgen Sie uns auf