12.07.2019 20:23 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 2262 Bewertung: (99) |
Nach dem Thema von PeterNr1000 & iox65 über die Hex Kennzeichnung der Wochenschaltuhr kam mir der Gedanke im LWE-Menu die Punkte "Hochladen" und "Herunterladen", der immer schon verwirrend war, dem LSC anzupassen. Gleichzeitig hab ich "Auf SD-Karte bereitstellen" abgeändert. mfG DateianhangLWE Menu.zip (166 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 07/12/2019 22:51:18Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 07/13/2019 09:42:56Schreibfehler beseitigt Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 07/13/2019 09:43:40 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.07.2019 12:44 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 2262 Bewertung: (99) |
Hie noch ein paar kleine Anpassungen:
DateianhangUnbenannt 3.zip (140 Downloads) |
04.08.2019 10:27 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 2262 Bewertung: (99) |
Beim Übertragen der LWE-Dateien in die Logo wird im Bestätigungsfenster das Wort "Herunterladen" verwendet. Besser wäre "Übertragen". Dies hab ich noch angepasst. (siehe Anhang). mfG DateianhangUnbenannt 11-12.zip (125 Downloads) |
09.11.2020 14:29 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 2262 Bewertung: (99) |
Hier meine persönliche Anpassung der deutschen Übersetzung vom LWE 1.1.0. Die Datei wird im Programmordner .../lwe/etc/ mit der vorhandenen ersetzt. Achtung! Der Austausch erfolgt ohne Gewähr. Also erst eine Sicherungskopie der originalen Datei machen. P.s.: Ich habe auch unter dem Reiter "Datei" den Punkt "Auf SD-Karte speichern" auf die Menu-Bezeichnung "Als SD Card WebApp exportieren" geändert. Damit sind beide wieder gleicht und es ist meiner Meinung nach verständlicher. DateianhangLWE_Siemens_de_DE.zip (106 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 11/10/2020 02:16:13Menuänderung "Als SD Card WebApp exportieren" |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
05.12.2020 18:15 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 2262 Bewertung: (99) |
Während des Arbeitens mit dem LWE 1.1.0 sind mir noch so einige kleine Unstimmigkeiten in der Übersetzung aufgefallen. Daher hab ich meine Modifikation der deutschen Sprachdatei angepasst. Manches läßt sich aber wohl nicht übersetzen, da diese sich in den eigentlichen Programmdateien verstecken. Die letzte Version füge ich als Anhang bei. Aber nicht Vergessen, vorher die orginale Datei zu sichern ! MfG Ella_68 DateianhangLWE_Siemens_de_DE.zip (126 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 12/05/2020 18:17:58Versionsnummer im Text ergänzt |
|
Folgen Sie uns auf