06.08.2019 12:35 | |
Beigetreten: 02.06.2019 Letzter Bes: 28.03.2022 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, eine kleine frage hätte ich da noch: Vom Webserver will ich 2 Analogwerte in Form von Zahlen auf für eine Ein- Ausschaltverzögerung senden. Die Adressen sind im Web Server VW0 und VW2. Solange ich auf der Webserver Logo bleibe werden die Werte übertragen. Leider habe ich keine 2. Logo um zu testen ob die Analogwerte richtig übertragen werden. Würde das so klappen wie im Beispiel ? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Spoon86 am: 08/06/2019 12:38:01Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/06/2019 14:33:15Neue Überschrift nach Splitten |
|
06.08.2019 13:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32878 Bewertung: (4064)
|
Ich habe dir mal ein Beispiel erstellt, wie ich es lösen würde. Ist auch in der Praxis getestet und funktioniert. Allerdings habe ich nur eine LOGO!8.2, deshalb ist die zweite eine 0BA8.Standard. Du musst nur bedenken: DateianhangZeitwerte an 2 LOGO!s.zip (83 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 08/06/2019 13:54:16Anhang hinzugefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf