23.08.2019 08:23 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Ich würde auch gern einen Zähler programmieren. --ADD-- PFlanke -- EN DW 1 -- IN1 0,001 -- IN2 OUT -- DW 1 Der Zähler geht nur bis 32786 und bleibt dann stehen. Danke für euere Hilfe Mit freundliche Grüßen Voranden ist : ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Karsten R. am: 08/23/2019 08:25:08Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/23/2019 11:06:52Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.08.2019 10:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32995 Bewertung: (4078) |
Du musst statt Real den Datentyp LReal einsetzen. Im Anhang eine Bespieldatei mit TIA V15.1 DateianhangS7-1212C LRealzähler V15.1.zip (53 Downloads) |
Folgen Sie uns auf