23.08.2019 13:56 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Ich vermute mal, dass es tatsächlich um die Zeiten einer Wochenschaltuhr geht, die bisher über das Systemmenü -> ParamSetzen angewählt werden, was wirklich sehr umständlich ist. Im Anhang mal ein Beispiel, wie man mit den Tasten F1 bis F3 drei verschiedene Meldetexte auswählt, in denen die Schaltuhrzeiten geändert werden können. Mit F4 kann dann wieder ins Hauptmenü zurückgesprungen werden. M.f.G. Scorp DateianhangZeitprogramme1.zip (152 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.08.2019 14:26 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Super, genau sowas meinte ich, jetzt muss es nur noch gehen :-) |
Folgen Sie uns auf