25.08.2019 11:18 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Verbinden durch ->Ethernet ->awdl0 ->en 1 -> Dynamische DNS Überall wird die Verbindung auch als grün angezeigt wenn ich es Teste |
25.08.2019 12:33 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ich benutze bei Windows Ethernet. Ich hatte dies beim Mac nur zum test gemacht weil es unter Ethernet nicht geht |
Folgen Sie uns auf