21.03.2018 16:20 | |
Beigetreten: 31.03.2017 Letzter Bes: 30.11.2023 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hab ein neues PG M5 gekauft und nun sind die Trial Lizenzen abgelaufen. Eine Floating STEP 7 Professional Combo V14.0 ist auch drauf, die wird auch verwendet wenn ich den Simatic Manager öffne, der übrigens V5.6 ist, aber ich bekomme immer die Meldung kein passender Lizenz Key gefunden. Woran könnte das liegen? Man sollte doch meinen, dass wenn man alles zusammen kauft, dies auch problemlos harmoniert. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 22.03.2018 14:45:29Neue Überschrift nach Splitten |
|
21.03.2018 16:41 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108)
|
Hallo, erst der V15 Combo schließt die V5.6 mit ein. Die V14 Combo endet bei V5.5 Grüße H0556 |
Zuletzt bearbeitet von: H0556 am: 21.03.2018 16:44:01 |
|
21.03.2018 16:43 | |
Beigetreten: 31.03.2017 Letzter Bes: 30.11.2023 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Dann muss ich also die STEP7 V5.5 installieren, damit dies funktioniert. Hab ich das richtig verstanden? |
21.03.2018 16:44 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108)
|
ja, hast Du. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.03.2018 16:45 | |
Beigetreten: 31.03.2017 Letzter Bes: 30.11.2023 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Danke. Werd ich gleich mal versuchen. |
27.08.2019 11:07 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Wir haben einen Simatic SW for Field PG M5 und sind jetzt unserem licence Step 7 Prof. V14 SP1/2010 SR4 und WinCC Adv.V14 SP1 verloren und auf der USB sthet nicht mehr. Wir Haben das Certificate vor unserem betrieb aber wie jetzt weiter. Bitte nemen sie contact auf Gerrit Willems Eternit B.V. Niederlande DateianhangLicentie Step 7 Pro WinCC 26-08-2019 Eternit B.V..pdf (184 Downloads) |
27.08.2019 11:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32878 Bewertung: (4064) |
Hallo AutoGen_484353, zuerst einmal willkommen im Forum. Klick bitte auf diesen Link: Wie können Sie defekte License Keys oder Autorisierungen wiederherstellen? |
Folgen Sie uns auf