10.09.2019 11:19 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 30.01.2024 Beiträge: 90 Bewertung: (0) |
Ja, aber wie kriege ich raus was falsch ist? Das ist doch die ganze Zeit schon das Problem.. |
10.09.2019 11:44 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 22226 Bewertung: (2980)
|
Hi, das klingt so als wenn das Pac das moddul gar nicht erkennt :( kannst du mal ein Bild machen von dem PAC mit PN Modul und gesteckten kabel? Eventuewll mal ein FW Update der Module durchführen https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109749555 Gruß Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 09/10/2019 11:47:51 |
|
10.09.2019 14:04 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 22226 Bewertung: (2980)
|
Hallo, klar gibt es die Möglichkeit den die PAC auch per Modbus anzusteuern und zu lesen. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/103497741 Gruß |
10.09.2019 14:30 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 30.01.2024 Beiträge: 90 Bewertung: (0) |
Ok, danke |
Folgen Sie uns auf