15.09.2019 15:21 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Dankeschön für deine schnelle Antwort, hat super funktioniert! Hätte noch eine Frage, kennst du dich mit der Ansteuerung (über FU) der Motorhaltebremse aus? Habe folgendes Problem: Die Haltebremse wird wie von Siemens in der Betriebsanleitung beschrieben über DO 1 (P0731) über einen Schütz geschalten! Die Bremse öffnet zu früh und schließt zu spät, so das ein kurzes ungewünschtes Drehen des Motors entsteht. Kann diese Haltezeit eingestellt werden, werde aus der Betriebsanleitung nicht schlau? Müsste nicht ein bestimmter Stromwert erreicht werden bevor die Bremse öffnet oder schließt, sodass das drehen verhindert wird? Danke im Voraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/16/2019 13:31:12Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.09.2019 08:30 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 5836 Bewertung: (790)
|
Hallo Logoprofiklaus9000, |
With best regards, |
|
23.09.2019 17:59 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Dankeschön hat super funktioniert war wohl wirklich p1310 zu niedrig eingestellt! Wie ich sehe kennst du dich gut mit dem V20 aus. [snip] ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 09/24/2019 07:39:59Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 09/24/2019 16:27:38 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf