30.09.2019 12:41 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
wenn ich das beisbielpogramm two point heating in die logo reinspiele macht das display nix |
30.09.2019 13:15 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
können wir das irgentwie über teamviewer machen weiss nicht weiter |
30.09.2019 13:38 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
ja habe ich muss ich die selbe adresse eingeben tde und bm bei logo auswahl sehe ich die ip von der logo gebe ich daselbe bei tde ein |
30.09.2019 14:49 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo habe es geschafft danke!!!! irgentwas war mit der ip nicht ok vielen DANK liebe Grüsse Kirschner |
30.09.2019 14:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066)
|
Na das liest sich doch gut. Dann viel Spaß.... |
Folgen Sie uns auf