18.09.2019 09:08 | |
Beigetreten: 20.01.2017 Letzter Bes: 11.04.2022 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen ich arbeite nun schon bei mehreren Anlagen mit der Siemens Logo 8 mit PID- und 1-10V-Regler. Nun hab ich ein neues Problem. Ist es möglich, der Logo zu sagen, dass Sie in die Zukunft (D-Regler) schaut und beim anfahren der Solltemperatur bereits anfängt, das Stellventil wieder auf "die andere Seite" zu drehen? Ebenfalls ist noch ein weiterer Vernichterkreis (Sicherheitskette) mit einer Luftkühlung über FU 1-10V im Schema eingezeichnet. Diese läuft. Natürlich schwingt da die Temperatur auch, weil wir keine Ruhe am PID-Regler haben. Kann mir hier jemand helfen? Was muss ich verändern, damit die Logo schneller reagiert, resp. in die Zukunft schauen kann? Besten Dank für Eure Rückmeldung. ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangPID Regler.zip (358 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/18/2019 10:32:50Neue Überschrift nach Splitten |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf