01.10.2019 14:47 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 02.02.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (216) |
Hallo DannyNRW83, über welche Schnittstelle greifst du auf die CPU zu? Im SIMATIC Manager muss die Schnittstelle auch konfiguriert werden. (Extras > PG/PC-Schnittstelle) Das Problem mit dem öffnen der HW-Konfig hat damit aber nichts zu tun. Dieser Bug ist schon seit längerem bekannt. Ein Tipp, damit das Öffnen der HW Konfig nicht so lange dauert ändere den Katalog von "PCS 7" auf "Standard". Dann geht die HW Konfig gewohnt schnell auf, ich habe aber keine Ahnung woran das liegt. Schöne Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 10/01/2019 15:15:24Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf