16.10.2019 14:46 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, ich erstelle mit dem Befehl MyProject.Devices.Create(GSDML-V2.25-BIHL UND WIEDEMANN-ASI GATEWAY BW3758-20180604.XML/D, GSD_Name); GSD Geräte in TIA über die Openness-Scnittstelle. Diese werden in TIA auch erstell, sind aber in der Geräteansicht innen leer. Muss ich über PlugNew noch Elemente einfügen oder wie ist der normale Ablauf? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/17/2019 11:09:41Neue Überschrift nach Splitten |
|
17.10.2019 11:14 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 22230 Bewertung: (2980)
|
hi, ja du musst da noch die slots per openness füllen.
Christoph |
Folgen Sie uns auf