18.09.2019 14:43 | |
Beigetreten: 07.12.2016 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Gemeinde, Das System läuft auch großteils wie gewünscht. Ich kann im TIA-Portal über "erweitert online gehen" auf die Anlagen zugreifen bzw. Programme hineinladen oder die Simulation des HMI starten. Als PG/PC-Schnittstelle ist TAP-Windows Adapter V9 TCP/IP eingestellt. Edit: Was noch aufgefallen ist: Ich komme zwar Online auf die CPU, kann aber nicht laden. Da erscheint immer der Fehler --> "Kommunikationsfehler (ErrorCode -109): Service not Connected"
Beim HMI kann ich sowohl die Simulation starten und eine Softwareänderung laden. Es wäre wirklich schön, wenn mir da einer helfen könnte. Danke schon mal. VG Thomas |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_349124 am: 09/24/2019 10:20:03 |
|
18.10.2019 09:33 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo AutoGen, ein Bild sagt mehr als 1000....kannst du eine Skizze des Testaufbaus schicken? Grüße Holger |
Folgen Sie uns auf