16.10.2019 18:53 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich Untersuch im rahmen meine Projektarbeit die Einzelsteuereinheit/CM. Dazu muss ich sagen, dass ich ein Neuling in PCS 7 bin. Ich verwende ich V9.0 SP1 und das dazugehörige Dokument unter diesem Link: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109475748 Auf Seite 22 bei "Anlegen eines CMT" ist die rede von einem Sell-Baustein. In der dazugehörigen Bibliothek finde ich aber nur die Bausteine "SelA02In, SelD02In, SelSt16". Auf der nächsten Seite wird dann beschrieben ob die Ein- und Ausgänge sichtbar oder unsichtbar geschaltet werden. Aus der Bezeichnung der Ein- und Ausgänge und nachfrage bei Kollegen bin ich zum Schluss gekommen das es der "SelA02In" sein muss. Aber wenn ich diesen nachfolgend auf die Eingänge "PV_Unit" verschalten soll kommt der Fehler "Unzulässige Verschaltung! Die Verschaltungspartner sind nicht vom gleichen Datentyp". Hab dann mal in einen Fertigen CMT geschaut und dort heißt der PV Unit DI_I, dieser lässt sich verbinden aber ob das richtig ist weiß ich nicht. Auf den nachfolgenden Bildern, Sieht man auch, dass der Baustein "Sell" heißt. Problem zwei ist auf der Seite 28. Ganz unten die Verschaltungen in der Tabelle, dort werden in der letzten Zeile Ausgänge miteinander verknüpft. Also OOsAct mit OosAct eines anderen Blocks. bei mir kommt die Fehlermeldung "Die EA-Typen der Verschaltungspartner passen nicht zueinander". Ist es überhaut zulässig Ausgänge mit Ausgängen zu verknüpfen? Danke schon :) Gruß Irke |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/17/2019 11:47:00Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf