14.10.2019 23:26 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hallo, Danke nochmal... Nee anscheinend war der Treiber nicht aktuell...jetzt funktioniert alles superauch über den Router klappt es... Jetzt möchte ich gern per Fernzugriff auf die Logo... Aktiviert hab ich alles soweit und der Webserver läuft auch im Heimnetz...ich habe da etwas von Portweiterleitung gelesen... Hat da jemand Erfahrung? Mfg. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/15/2019 06:45:05Neue Überschrift nach Splitten |
|
17.10.2019 20:46 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Portweiterleitung ist nicht wirklich der beste Weg. Günstiger ist eine VPN Verbindung z.B. zwischen deinem Smartfon und deinem Router. Wenn du eine Fritzbox hast, dann findest du zu diesem Thema jede Menge Anleitungen auf der AVM Seite. https://avm.de/suche/?q=vpn&x=0&y=0 Noch einfacher geht es mit der My Fritz App. Wenn die eingerichtet ist, kannst du die Verbindung zum Heimnetz aktivieren mit einem Klick und dann problemlos über die heimische IP Adresse auf die Logo zugreifen, so als wärest du im heimischen Wlan. |
29.10.2019 13:50 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
|
29.10.2019 13:51 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
was genau ist dort verkehrt? |
29.10.2019 22:29 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (9) |
Hallo Ich hab mal die Anleitung vom Speedport ein wenig Studiert. Ich bin mir nicht ganz sicher aber Ich glaube du musst eine Port Umleitung erstellen keine Weiterleitung. Im Anhang mal was das du, versuchen kannst, vielleicht geht es so. Ich würde es nicht gleich mit der 1234 im Beispiel versuchen wähle eine eigene Nummer sonst versucht dann jeder der das liest auf deine Logo zuzugreifen. Wie gesagt kenn den Router selbst nicht. Aber vielleicht geht's. Gruss Oliver DateianhangSpeedport.pdf (123 Downloads) |
Folgen Sie uns auf