25.09.2019 11:06 | |
Beigetreten: 13.06.2017 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Guten Tag liebe Mitleser,
Wie man sieht gibt es identische Einträge. Mir war Anfangs nicht klar warum, also habe ich alle durchprobiert aber schon in Excel keine Connection bekommen.
Aufruf im Programm:
So hätte ich es erstmal hübsch gefunden. Tut aber nicht.
Damit habe ich alle 11 durchprobiert. Ohne Erfolg.
Damit sieht man, dass sie identischen Einträge sich in der Security unterscheiden:
Der Eintrag mit dem Index 1 (zählung ab 0) ist für mich der Richtige. Aber es meldet immer Connection Error (oder failed, kann es gerade nicht testen). |
Zuletzt bearbeitet von: Baltoran am: 09/25/2019 11:08:06Zuletzt bearbeitet von: Baltoran am: 09/25/2019 11:16:55Zuletzt bearbeitet von: Baltoran am: 09/25/2019 11:19:22Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 09/26/2019 10:59:14Link zum Anwendungsbeispiel hinzugefügt. |
|
25.10.2019 18:58 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 605 Bewertung: (71) |
Versuchs doch mal mit: Also ohne ". So wie's in UaExpert steht. |
Folgen Sie uns auf