22.10.2019 08:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 32813 Bewertung: (4060)
|
Siemens bietet noch einen telefonischen Support für die LOGO! an, der ist aber jetzt kostenpflichtig. Das ist mein Wissensstand. Hast du den Web Editor als Administrator installiert? Wenn nicht, deinstalliere Web Editor und installiere ihn neu. Rechtsklick auf die EXE-Datei, dann "Als Administrator ausführen" auswählen. Du kannst auch einen Support Request starten. Dann bearbeitet Siemens den Vorgang mit dir per Email. Das ist meines Wissens nach noch kostenfrei. |
22.10.2019 10:41 | |
Beigetreten: 22.10.2019 Letzter Bes: 13.09.2023 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
ja auch schon versucht. Tut sich leider nichts |
Folgen Sie uns auf