22.10.2019 10:26 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 3829 Bewertung: (557)
|
Hi SchoChri, eine Teillösung über Datalogging kann ich Dir anbieten. Damit könntest Du Prozessdaten erfassen und über den webserver der CPU zugreifen und dann z.B. in Excel auswerten. Schau Dir mal den folgenden Beitrag an: Prozessdaten erfassen und überwachen mit der SIMATIC S7-1200 (Data Logging)Ich würde mich ggf. an die Siemens Fachberatung wenden, die Dich da gut beraten können was es für Möglichkeiten zur Umsetzung gibt. Grüße, Towome |
|
|
22.10.2019 10:35 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 14.03.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo SchoChri, welche CPU hast du im Einsatz? Mfg |
22.10.2019 11:03 | |
Beigetreten: 13.07.2011 Letzter Bes: 10.04.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Hi, SchoChri |
22.10.2019 11:24 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 14.03.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Bei einer S7-1500 habe ich zwei Vorschläge: * Mit den SPS-Bausteinen "FileWriteC" und "FileREadC" kannst du direkt auf die Speicherkarte der SPS sichern. Da brauchst du dann noch die Bausteine "Serialiize" und "Deserialize". Das ist dann halt eine binäre Datei. * OPC UA (brauchst du aber eine Lizenz pro CPU) funktioniert wirklich super, natürlich auch symbolisch siehe : OPC UA Client Library für Microsoft Excel Mfg |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/23/2019 09:17:30Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf