31.10.2019 16:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32873 Bewertung: (4064)
|
Kannst du mal bitte genauer erklären, was du meinst? Ich verstehe nur Bahnhof.... |
31.10.2019 18:29 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 2176 Bewertung: (95) |
Du kannst die Cursortasten mit einem zeitverzögerten Impuls koppel, der für eine Impuls eine Meldetext aufruft. Dieser Meldetext sollte höchste Priorität habe. Danach fällt die Anzeige automatisch auf den aktiven Meldetext mit der höchsten Priorität zurück. Allerdings ist das auch aktive wenn Du mit Esc & Up oder Down irgendwas steuern willst - Daher die Zeit nicht zu kurz wählen. mfG DateianhangSchaltplan1.zip (52 Downloads) |
Folgen Sie uns auf