15.11.2019 21:18 | |
Beigetreten: 14.07.2010 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 243 Bewertung: (9) |
Hallo. Mein neustes Projekt soll ein Reaktionsspiel werden. Es können max. 2 Spieler gegeneinander antreten. (Gelb / Rot) Jeder hat 10 Taster vor sich, die so angeordnet sind wie die Pins bei Bowling. Nachdem der Starttaster gedrückt wurde müss man versuchen den beleuchteten Taster, der per Zufall ausgesucht wird, zu treffen. Unbeleuchtete Taster geben -1 Punkt, Richtige Treffer +1 Gewinnen tut der mit den meisten Treffern. Zum Einsatz kommen zwei 0BA7, die miteinander vernetzt werden sollen + ein Logo TD für die Anzeige. Als Kniff ist zu Bedenken, dass die Leuchten in einer Art Matrix verdrahtet wurden um Ausgänge zu sparen. Es gibt je Logo zwei Spalten (+ Potential) und 5 Reihen (- Potential) die angesteuert werden. ----- Das Programm ist noch nicht fertig. Stehe noch ganz am Anfang. Es basiert auf IXOs "Hau den Maulwurf". Im Moment stolpere ich gerade über das Vernetzen. Jede LOGO zählt die Treffer für sich. Jetzt soll dieser Wert aber über das Netzwerk an die Logo mit dem TD gesendet werden, damit diese den Wert anzeigt. Leider hilft mir das Siemens Beispiel mit MASTER-MASTER Kommunikation auch nicht weiter. DateianhangOn the light.zip (65 Downloads) |
Im Einsatz: |
|
16.11.2019 14:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Ich habe dir die Verbindung erstellt und der Wert des Zählers wird von der LOGO_Gelb zur LOGO_Rot übertragen. Ins Display musst du es selber noch einbinden. Der Wert steht im Analogverstärker B079 auf Seite 2 des LOGO_Rot-Diagramms. DateianhangOn the light_V2.zip (65 Downloads) |
17.11.2019 21:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Egal, ob ich dein Originalprojekt mit LSC V8.0.0 oder mit LSC V8.2.1 öffne... Ich sehe keine "weiße LOGO!". DateianhangScreenshotszip.zip (64 Downloads) |
Folgen Sie uns auf