10.11.2008 07:04 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
wie gesagt, da bin ich mir nicht so sicher. meiner meinung nach => die sps bekommt den netzausfall mit. damit kann sie unter umständen nicht mehr alle daten remanent speichern. zur sicherheit, damit nicht halbgespeichertes geladen wird und damit eventuell chaos entstehen kann, läd siemens die DB's mit den Anfangswerten und NICHT mit den Aktualwerten. am besten du fragst mal direkt bei siemens nach... vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
10.11.2008 08:14 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Gochtel, hallo allerseits,
Leider immer noch das gleiche Verhalten. Das alte Anwenderprogramm wird nach Netz EIN von der MEM - Card in den Arbeitsspeicher zurückgeladen.
und was zum Ablauf beim Urlöschen gefunden. Dort steht, dass das Programm im Anschluss von der Flash Card geladen wird. Ich werde Deinen Rat befolgen und mal ad.support@siemens.com kontaktieren.
Eleu DateianhangUpdate Betriebssystem CPU 400.zip (72 Downloads) |
Folgen Sie uns auf