19.11.2019 18:37 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich nutze das LOGO! Soft Comfort 8.2 auf Windows 7. Damals habe ich die CD gekauft und einfach eingelegt, installiert, fertig. Nun werde ich mir einen neuen Rechner mit Windows 10 und ohne CD-Laufwerk anschaffen. Ich habe bereits herausgefunden, dass die Version 8.2 auf Windows 10 laufen sollte. Ist das richtig? Mein Problem ist jetzt noch, wie ich das ohne CD-Laufwerk installiert bekomme. Über den "Download"-Thread hier im Forum bin ich auf diese Seite gestoßen. Dort kann ich das Logo Soft anscheinen herunterladen. Benötige ich dann noch einen Key, etc? Ansonsten wäre die Download-Version ja kostenlos . Auf der gekauften CD-Hülle könnte ein Key stehen, es könnte aber auch sein, dass es sich nur um irgendeine andere Nummer handelt... Testen kann ich das im Moment leider nicht, da ich aktuell kein Windows zu Verfügung habe Viele Grüße |
19.11.2019 19:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 32965 Bewertung: (4075)
|
Noch einfacher? |
26.11.2019 17:01 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Es gibt auch einen ganz einfachen Weg, man kauft einen externen DVD Brenner mit USB Stecker für 15€ |
Folgen Sie uns auf