16.12.2019 13:22 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Sargan_26, die Schrittnamen werden im Instanz-DB der Schrittkette mit abgespeichert wenn die Option "Individuelle Strukturen" gesetzt ist. Habe gerade kein S7-Graph zur Verfügung und kann dir nicht sagen wo das im DB abgelegt wird. Jeder Schritt hat jedoch 32 Zeichen, also eine feste Struktur die leicht mit Zeigern abzufragen ist. Grüße Billhearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf