22.12.2019 18:09 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Die Sensoren kannst du natürlich noch jederzeit anpassen, habe die erstmal auf deinen ausgewählten Sensor eingestellt, Temperatur auf 0..50°C einstellen, relative Luftfeuchte auf 0..100%, das ist über DIP-Schalter wählbar. Falls du nur eine Demoversion hast, kann es sein, dass du nur Programme bis maximal Logo8 Standard und nicht Logo8 FS4 laden kannst. Habe dir das Programm mal angepasst, probiere es einfach. M.f.G. Scorp DateianhangLüftersteuerung1 Logo8Standard.zip (67 Downloads) |
24.12.2019 12:12 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Na dann frohes Schaffen und schöne Weihnachten, Scorp |
Folgen Sie uns auf