01.01.2020 21:54 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, hätte mal eine Frage zum KTP 700, wie kann ich die Eingänge bzw Ausgänge der Logo 8 optisch auf dem KTP 700 darstellen? 0 wäre super in Rot 1 wäre super in Grün z.B Pumpe Ein Q1 ROT (AUS) und Grün (EIN) wie bei einem Schalter! (Will die Eingänge Ausgänge aber nicht mit dem Display schalten sondern nur den Zustand Optisch anzeigen in Rot bzw Grün) Vlt könnt ihr mit ja helfen Danke im voraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/02/2020 06:35:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
02.01.2020 06:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 33015 Bewertung: (4079) |
In Anhang ein kleines Beispielprojekt. Das HMI-Projekt wurde mit TIA V14 SP1 Basic erstellt. Das LOGO!-Programm mit LSC V8.2.1. Du hast ja nicht Näheres zu der LOGO! (welche 0BA8) und zur TIA Version geschrieben. Du musst natürlich im LOGO!-Programm und im TIA-Projekt die IP-Adressen anpassen. DateianhangKTP700 Taster.zip (153 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.01.2020 20:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 33015 Bewertung: (4079) |
Ja, ist möglich. Siehe Anhang. DateianhangKTP700 Taster_V2.zip (164 Downloads) |
Folgen Sie uns auf