03.01.2020 21:12 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 2159 Bewertung: (94) |
Hier mal eine Variante mit Impulsgeber aber ohne Endschalter. Aber bedenke im Fehlerfall kann eine Steuerung ohne Sicherheitsabschaltung zur Zerstörung der Abdeckung führen. Ich würde, wenn möglich das Ganze mit Endschaltern nachrüsten. Die Überwachungszeiten, sowie die max Impulse müssen natürlich angepasst werden. mfG DateianhangPoolabdeckung.zip (73 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 01/03/2020 21:34:51Programm korregiert Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 01/03/2020 21:48:35 |
|
Folgen Sie uns auf