16.12.2019 10:07 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 1725 Bewertung: (210) |
Hi rüb2019 Der Webnavigator kommuniziert in der Regel über http Port 80 WinCC Client / Server oder Server / Server benutzt Microsoft
DCOM und RPC über TCP, dieses Protokoll verwendet dynamische zufälligePortszwischen 1024 - 65535. WelchePortssollten sie bei Verwendung von Firewalls und Router beachten?http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8970169
Mfg schufri |
09.01.2020 16:10 | |
Beigetreten: 07.04.2015 Letzter Bes: 06.10.2022 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo shufri, ich habe tatsächlich mehr nach einer Lösung gesucht, wie bg2492 sie erwähnt hat. Eine Einschränkung der Netzwerkkommunikation auf "feste" Ports. Wenn dabei die Kommunikation noch Verschlüsselt abläuft, um so besser :-) Einer vernünftige Netzwerksegmentierung wird schwierig, wenn man mit dynamischen Ports Arbeiten muss. Im Zuge der Recherche danach, habe ich auch das Sicherheitskonzept schon kennengelernt. Vielen Dank trotzdem. |
Folgen Sie uns auf