10.01.2020 19:12 | |
Beigetreten: 12.09.2019 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Guten Abend zusammen, ich steige neu in das Thema "Logo" ein und für mein erstes Vorhaben brauche ich wohl etwas Unterstützung. Die LOGO8 soll "nur": - Freigabe für Q1(Kältemaschine 1) oder Q2 (Kältemaschine 2) schalten. Binärkontakt->Schütz - Q3 Sammelstörungskontakt - Wochenweise umschalten der Maschinen, da eine Maschine die benötigte Kühlung in der Regel schafft - falls sie es aber nach ca. 5 Minuten nicht schafft die Temp. auf X °C zu senken, schalte das andere Gerät hinzu. Nach erreichen der gewünschten Temperatur beide aus. - Umschaltung wenn eine Störung eintritt Das macht es schon. Q1 und Q2 schalten jeweils die entsprechende Maschine ein bzw. aus. Die wochenweise Umschaltung klappt auch dank des Forums. Q3 Sammelstörung auch. Umschaltung bei Störung auch. Ich schaffe es nur nicht, die zweite Maschine bei nicht-erreichen der Temp. X °C nach X Min einzuschalten. Ich habe zwei AM2-Module mit je PT100 für Vorlauf- und Rücklauftemperatur. Kann mir evtl einer unter die Arme greifen? Danke vorab. DateianhangUmschaltung Kompressoren.lsc.zip (68 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Zwenny am: 01/10/2020 19:28:39 |
|
10.01.2020 20:54 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 2264 Bewertung: (99) |
Hallo Zenny Wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich um zwei eigenständige Aggregate mit einem Störmeldeausgang. Ist das so, das die Geräte, wenn sie ihre Sollwert erreicht haben, die Kompressoren abschalten (wie beim Kühlschrank) ? Oder nutzt Du die Logo für themperatur zu regeln. Wenn das so ist, das nutze die Motorsansteuerung der Aggregate und programmier damit eine Laufzeitüberwachung. mfg Im Anhang mal zwei kleine Demos DateianhangProjekt Umschaltung Kältemaschiene.zip (81 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 01/10/2020 21:37:26Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 01/10/2020 21:54:50Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 01/10/2020 22:17:01 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.01.2020 16:40 | |
Beigetreten: 12.09.2019 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Hallo Logo-Fans, ich bin dank Ella_68 schon ziemlich weit gekommen. So finde ich es zumindest. Die Kaltwassersätze laufen redundant, zeitlicher Wechsel untereinander, Unterstützung falls die eine es nicht schafft bzw. wenn eine eine Störung hat und Temperaturgesteuert. Fehlermeldung, Hinweise und die "Standart-" Ansicht mit Werten auf dem Display werden auch angezeigt. Da ich noch nicht so lange dabei bin stellt sich mir die Frage: Kann ich es besser machen? Wird meine Temperatur-Regelung von den Werten her so schon stimmen? Oder muß ich was anderes Einstellen/Abgleichen (verbaut wir ein extra Modul für PT100 als 3-Leiter Fühler). Wäre nett, wenn jemand da mal drüber guckt und mir ein Feedback gibt. Danke vorab DateianhangProjekt Umschaltung Kältemaschiene_V4.lsc.zip (80 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Zwenny am: 01/23/2020 16:41:08 |
|
Folgen Sie uns auf