16.01.2020 17:27 | |
Beigetreten: 08.06.2009 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (2) |
Ich habe das selbe Problem mit TIA V15, V15.1 und V16. Alle parallel auf dem Rechner auf Win 10 Build 17763 installiert. Es werden seit dem Zeitpunkt X keine Netzwerkschnittstellen mehr angezeigt, außer "Generic Mobile Broadband Adapter". Ich weiß nicht wie das kam... Den gibt es so auf meinem Rechner zwar nicht - weder bei "Netzwerkadapter" noch im Gerätemanager, aber es handelt sich wohl um mein integriertes LTE Modem. Da es bei allen Versionen so ist, liegt es wohl an einer gemeinsamen unterlagerten Komponente... Ich habe die Hinweise mit dem Simatic OAM durchgeführt. In "C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data\LogDevices" werden alle Netzwerkkarten aufgeführt. Der Support konnte auch noch keine Lösung finden. Ausführen des PC Identifier brachte keine Besserung. Die "Siemens Kommunikations-Einstellungen" (hier zu finden: "C:\Program Files\Common Files\Siemens\CommunicationSettings" ="Ersatz-App" für PC/PG-Schnittstellen konfigurieren) zeigt alle Adapter sauber an. Ich weiß aktuell nicht weiter. Neu installieren will ich das TIA-Portal am liebsten nicht... ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangTIA Portal zeigt keine Adapter.pdf (302 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: yasdfgr am: 01/16/2020 17:31:17Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 01/16/2020 18:25:55Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.01.2020 16:24 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo yasdfgr, laut dem KompaTool und der Lieferfreigabe für TIA Portal V15.1 und V16 gibt es keine Angaben für Windows 10 Build 17763. Wäre also nicht freigegeben. Ob das aber die Ursache ist? Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter: Kompatibilitäts-Tool für Automatisierungs- und Antriebstechnik Cicero |
22.01.2020 10:56 | |
Beigetreten: 08.06.2009 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (2) |
Würde gerne den entsprechenden Forenbeitrag verlinken...
Ich hänge hier nochmal den Zustand / Screenhots an. Ein Logfile in \ProgramData\Siemens\Automation\Logfiles existiert nicht. DateianhangTIA Portal zeigt keine Adapter v2.0.pdf (345 Downloads) |
Folgen Sie uns auf