27.01.2020 09:18 | |
Beigetreten: 06.11.2012 Letzter Bes: 07.02.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Herr Berghof, vielen Dank für die Info. Leider funktioniert es aber ganz so, wie ich mir das vorstelle. Anbei einige Screenshots, die das Problem näher beschreiben. In meiner WinCC Runtime habe ich ganz oben meine AlarmOneLine Anzeige (schwarzer Rahmen) (Screenshot#1). In diesem Bild gibt es einen Einzelquittierbutton (roter Rahmen) (Screenshot#1). Ich möchte nun, dass sobald dieser Button betätigt wird, eine Benutzermeldung generiert wird in der dann der aktuell angemeldete Benutzer eingetragen ist. Hierzu, habe ich folgende Einstellungen im Konfigrationsdialog des AlarmOneLine Bildes vorgenommen (Screenshot#2). Zusätzlich habe ich im TagLogging Editor bei der entsprechenden Meldung (1003101), folgendes eingestellt (Screenshot#3). Hier ist klar zu sehen, dass ich die @CurrentUser Variable eingebunden habe. Außerdem wird in der MessageDexriptoin der @102%s@ abgefragt. Lt. Siemens Hilfe ist dies der aktuelle Rechnername. Wenn ich mir das Ergebnis nun in der WinCC Runtime anschaue, ist dies leider mau (Screenshot#4). Welche Anpassungen/Änderungen sind hier noch notwendig? Vielen Dank im Voraus. MfG Bernhard Maier DateianhangScreenshots.zip (93 Downloads) |
Folgen Sie uns auf