18.01.2020 21:27 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 156 Bewertung: (46) |
Hallo, ich klinke mich hier mal mit mit ein. Ich möchte auch 2 0BA8 per Netzwerkabel (8 Adern CAT 7) direkt verbinden, ohne Switch und ohne Gateway wie z.B. einer Fritzbox, Nun meine Frage: Besitzen die Logos Auto MIDI X Verbindungen? So das ich das Netzwerkkabel 1:1 anschließen kann oder muss ich eine Crossoververbindung herstellen?Zum programmieren der beiden Logos benötige ich für den Programmier-PC ja kurzzeitig eine 3.Ethernetschnittstelle.Ich will einen kleinen 5poligen Switch nur kurz temporär zur Programmierung nutzen.Gibt es auch einen Switch in der Logobauweise, also als REG Gehäuse in den Logosystemfarben für dauerhaften Einbau? Mit freundlichen Grüßen raz ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/20/2020 06:18:50Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.01.2020 21:41 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Mit den Modulen LOGO! CSM 12/24 und LOGO! CSM 230 stehen zwei 4 Sport Switche im LOGO! Design zur Verfügung: LOGO! CSM unmanaged. Und ja, du kannst die beiden LOGO!s mit einem normalen Netzwerkkabel direkt verbinden.
|
Folgen Sie uns auf