24.01.2020 13:27 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hier die csv. Laut Doku soll es ja aber möglich sein mit LOGOVARL("Pegel@AM1") Die Bezeichnungen direkt in die CSV zu schreiben? Grüße Angelo DateianhangMappe1_192.168.7.203_20200121094351.zip (74 Downloads) |
24.01.2020 15:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Welchen Sinn das macht, ist mir erst einmal egal. Aber wenn man die mitgelieferte Hilfedatei bzw. Anleitung liest, dann findet man eine Erklärung zum Thema "Speichern einer Protolldatei". Im Anhang ein Auszug aus der PDF. DateianhangLOGO! Access Tool Hilfe Seiten 17-18.pdf (81 Downloads) |
24.01.2020 20:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Die Protokolldatei kann wie das Data Log 20.000 Logzeilen speichern., davon 500 in einem Ordner. |
Folgen Sie uns auf