27.01.2020 08:57 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (216) |
Hallo Kuldeep, Die Funktion die du beschreibst ist relativ einfach zu implementieren. Du musst lediglich vom DoseL-Baustein den Ausgang SP mit dem Eingang SP_Ext des PIDConL verknüpfen. Beide Bausteine (DoseL und PIDConL) erhalten dann am Eingang PV den aktuellen Durchfluss. Falls du in deinem Projekt CMTs nutzt, kann ich dir nur das Anwendungsbeispiel PCS 7 Unit Template "Speiseeis-Produktion" empfehlen, denn dort findest du schon fertigen CMTs mit dem Baustein DoseL und für den PIDConL. Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf