03.02.2020 16:09 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo Bertlsmann123, über den SFC51 "RDSYSST" (read system status) lassen sich schon eine ganze Reihe Diagnosedaten auslesen. Ob man nun genau die Phoenix IBS S7 400 Anschaltbaugruppe dabei auslesen kann, kann ich nicht sagen. Anbei einige Anleitungen bzw. FAQs (Links): Wie werden die Diagnosedaten eines DP-Slave mit SFC 51 "RDSYSST" ausgelesen (mit integrierter DP-Schnittstelle der CPU als DP-Master)? Wie werden die Diagnosedaten eines DP-Slave mit SFC 51 "RDSYSST" ausgelesen (mit CP443-5 extended als DP-Master)? Wie erfolgt in STEP 7 V5.5 das Auslesen der Identifikationsdaten (z.B. die Seriennummer der MMC) mit der SFC 51? Cicero |
Folgen Sie uns auf