09.02.2020 20:00 | |
Beigetreten: 31.08.2016 Letzter Bes: 11.07.2023 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo Also ich möchte gerne mit der Logo Einen Smartmeter Bauen so was wie ein Smartfox für die PV-Anlage. Aber mit mehr Funktionen und ausbaufähig für ein Smart Hom. Das Ganze will ich selber Verwirklichen mit einer Logo. Jetzt als Erstes muss ich eine Verbindung mit der Logo und dem Wechselrichter Aufbauen damit ich die aktuelle Leistung habe wo die PV-Anlage bring. Die PV-Anlage hat einne Modbus TCP/IP und den würde ich gerne auslesen. Nur leider habe ich die Adressen nicht. Habe jetzt mal mit dem Hersteller Geschieben mal schauen, ob ich die so bekomme. Als Nächstes müsste ich noch die Haupteinspeissung Messen, um so die Rückspeissung so fiel wie Möglich zu verringern. Mit zusätzlichen Lasten zuschaltbar wie Wärme oder Kälte. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: sleider84 am: 02/09/2020 20:02:36Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/10/2020 08:17:25Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.02.2020 20:14 | |
Beigetreten: 31.08.2016 Letzter Bes: 11.07.2023 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo Ja Habe eine Logo die das kann..
|
09.02.2020 20:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 32843 Bewertung: (4061)
|
Bist du dir sicher, dass dein Wechselrichter Modbus TCP/IP kann? Laut der Anleitung (Seite 19), welche im gefunden habe, kann er nur Modbus RTU. DateianhangFronius Symo.pdf (93 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 02/09/2020 20:29:58 |
|
09.02.2020 20:37 | |||
Beigetreten: 31.08.2016 Letzter Bes: 11.07.2023 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Nach Hersteller Seite Siehe Link https://www.fronius.com/de/solarenergie/produkte/alle-produkte/wechselrichter/fronius-symo/fronius-symo-7-0-3-m Sollte es gehen. SCHNITTSTELLEN
|
||
10.02.2020 09:42 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Sofern die Karte für den Datamanager vorhanden ist, also ein LAN-Anschluss zur Verfügung steht, sollte der Wechselrichter auch Modbus TCP/IP verstehen. Weitere Informationen sind hier Manchmal bringt es Sinn, in die bereits verlinkten Unterlagen reinzuschauen. M.f.G. Scorp |
Folgen Sie uns auf