04.02.2020 09:41 | |
Beigetreten: 04.08.2011 Letzter Bes: 22.11.2022 Beiträge: 292 Bewertung: (13) |
Hallo Christoph, anbei das TIA_Opns_TIAP16_Setup Log-File. Was könnte das bedeuten? MSI (s) (78!04) [09:57:53:153]: Note: 1: 2262 2: ADS_AppendRegistry 3: -2147287038 ADS, 09:57:53, , CMSI_dbc::WriteTable, Query: SELECT `Root`; `Key`; `Name`; `AppendValue`; `_Component` FROM ADS_AppendRegistry ADS, 09:57:53, , CMSI_dbc::WriteTables, Write ADS_SIA_StartApplBefor ADS, 09:57:53, , CMSI_dbc::WriteTable, Write IniFile for section StartApplBefor ADS, 09:57:53, , CMSI_dbc::WriteTable, Query: SELECT `Index`; `StartAt`; `Path`; `Parameter`; `NoWait`; `Timeout`; `WorkDir`; `IfDll`; `IfFileLocked`; `IfVersion`; `Silent`; `Condition`; `ReturnError`; `ReturnOk`; `ReturnReboot`; `Critical`; `SkipPathAnchor` FROM ADS_SIA_StartApplBefor ORDER BY `Index` ADS, 09:57:53, , CMSI_dbc::WriteTable, Condition field 1 is recognized; check TRUE/FALSE ADS, 09:57:53, , CMSI_dbc::WriteTable, Condition1 is empty; set to TRUE ADS, 09:57:53, , CMSI_dbc::WriteTable, Add Entry 1: Index1: 1; StartAt1: BIMUR; Path1: C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V16\Bin\Siemens.Automation.ObjectFrame.FileStorage.Server.exe; Parameter1: kill; NoWait1: NO; Timeout1: ; WorkDir1: C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V16\Bin; IfDll1: ; IfFileLocked1: ; IfVersion1: ; Silent1: YES; Condition1: TRUE; ReturnError1: ; ReturnOk1: ; ReturnReboot1: ; Critical1: NO; SkipPathAnchor1: ; to StartApplBefor ADS, 09:57:53, , CMSI_dbc::WriteTables, Write ADS_SIA_StartApplAfter ADS, 09:57:53, , CMSI_dbc::WriteTable, Write IniFile for section StartApplAfter ADS, 09:57:53, , CMSI_dbc::WriteTable, Query: SELECT `Index`; `StartAt`; `Path`; `Parameter`; `NoWait`; `Timeout`; `WorkDir`; `IfDll`; `IfFileLocked`; `IfVersion`; `Silent`; `Condition`; `ReturnError`; `ReturnOk`; `ReturnReboot`; `Critical`; `SkipPathAnchor` FROM ADS_SIA_StartApplAfter ORDER BY `Index` ADS, 09:57:53, , CMSI_dbc::WriteTable, Condition field 1 is recognized; check TRUE/FALSE ADS, 09:57:53, , CMSI_dbc::WriteTable, Condition1 is empty; set to TRUE ADS, 09:57:53, , CMSI_dbc::WriteTable, Add Entry 1: Index1: 2; StartAt1: BIRMU; Path1: C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V16\Bin\Siemens.Automation.Generator.Framework.exe; Parameter1: MODIFIED "C:\ProgramData\Siemens\Automation\Logfiles\Setup\"; NoWait1: NO; Timeout1: ; WorkDir1: C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V16\Bin; IfDll1: ; IfFileLocked1: ; IfVersion1: ; Silent1: YES; Condition1: TRUE; ReturnError1: ; ReturnOk1: ; ReturnReboot1: ; Critical1: YES; SkipPathAnchor1: ; to StartApplAfter ADS, 09:57:53, , CMSI_dbc::WriteTables, Write ADS_DirPermissions ADS, 09:57:53, , CMSI_dbc::WriteTable, Write IniFile for section ADS_DirPermissions LG norghe
DateianhangTIA_Opns_TIAP16_Setup.txt (36 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: norghe am: 11/21/2022 12:36:31 |
|
10.02.2020 10:24 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 22231 Bewertung: (2980)
|
logfiles liegen unter %AUTINSTLOG% (einfach in die Adresszeile des Windows Explorer eingeben. |
24.03.2020 16:13 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Da auch ich mit diesem Problem kämpfe würde mich sehr interessieren ob bzw. wie eine Lösung aussehen könnte. |
27.03.2020 14:48 | |
Beigetreten: 15.08.2011 Letzter Bes: 27.07.2022 Beiträge: 143 Bewertung: (12) |
Hallo, Vorschlag: TIA Portal Installation reparieren... |
Folgen Sie uns auf