12.02.2020 09:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064) |
Vielleicht hilft das: |
12.02.2020 10:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064) |
Und um welchen OPC UA Server handelt es sich? |
12.02.2020 10:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064) |
Hauptsache, du kommst in der Sache weiter... |
12.02.2020 10:41 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (436) |
Hallo Alexandra, es gibt selbstverständlich Möglichkeiten, eine Verbindung zwischen einer S7-1200 und einem OPC UA Server auf zu bauen. Was leider - meines Wissens nach - nicht geht, ist eine OPC UA Verbindung zu einer S7-1200 als OPC UA-Client. So etwas geht aktuell leider nur mit der S7-1500 (siehe S7-Anwenderbaustein für den OPC UA-Client einer SIMATIC S7-1500) oder natürlich auch mit einer ET 200SP CPU. Die S7-1200 besitzt leider nur die OPC UA-Server Funktionalität, und dies auch erst ab Firmwareversion V4.4. Ich kenne es bei Fremdsystemen so, dass die OPC UA-Server über eine S7-Verbindung die benötigten Daten mit der S7 austauschen. Üblicherweise müssen dazu die Datenbausteine jedoch mit Standardzugriff angelegt sein. Zusätzlich muss dann die Option "Zugriff über PUT/GET-Kommunikation durch entfernte Partner erlauben" aktiviert sein. Ich hoffe, diese Informationen helfen Dir weiter. Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf