13.02.2020 12:03 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, gemacht habe ich das noch nicht, aber was meinst du genau mit Redundanz. Ist das eine H-Steuerung mit MRP Ring im Feldbus (Profinet)? Die S7-1500 ist ja MRP fähig, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sie in den Ring hängen kann? Dann müsstest du die S7-1500er als I- Device projektieren und die GDSML - Datei über die HW-Konfig. der S7-400H einbinden. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109478798 Du hast doch nur auf der Feldbusseite eine Redundanz bei einer S7-400H? PC seitig geht es doch nur mit speziellen Software- Optionen (WinCC Redundancy)? Gruß Eleu |
13.02.2020 14:36 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, hast du denn schon mal versucht über NetPro eine unspezifierte S7 Verbindung in S7-400H Steuerung zu projektieren, die über die PN Schnittstelle zu dem Partner (S7-1500) kommuniziert? Die 1500er dazwischen zu hängen müsste ja im laufenden Betrieb gehen. Der MRP verwandelt sich ja vom Ring in Linie und wieder zurück zum Ring. Dann via Put/Get auf die 1500er zugreifen, dia ja dann Server ist? Was spricht dagegen, es einfach auszuprobieren? Ich weiß aber nicht wie das bei der H-Steuerung mit dem Laden von Systemdaten ohne Ausfall funktioniert. Kann man das dafüür nicht in den Solobetrieb umschalten, oder wie das heißt? Gruß Eleu Edit: Also diese S7-1500 kann laut technischer Daten MRP-Client sein und auch Server für die S7- Kommunikation: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/6ES7516-3AN01-0AB0/td?dl=de Edit2: Im TIA Portal muss man bei der Schnittstelle der PLC bei erweiterte Optionen / Medienredundanz/ Medienredundanzrolle von "Nicht Teilnehmer des Rings" dann umschalten auf Client. ...vermute ich mal ganz stark... Edit3: Bzgl. Projektierung der S7 Verbindung zur 1500er hilft dir vllt. dieser Link: |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 02/13/2020 15:00:42Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 02/13/2020 15:11:10Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 02/13/2020 15:11:33Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 02/13/2020 15:25:23 |
|
Folgen Sie uns auf