13.10.2008 09:52 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (1) |
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich ein Projekt mit einem CP5511 über MPI auf ein TP177a oder TP177b übertrage. Besten Dank für die Antworten |
13.10.2008 11:34 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Bitte nicht vergessen, auch die korrekte MPI - Adresse einzustellen. |
13.10.2008 12:36 | |
Beiträge: 433 Bewertung: (48) |
Richtig! Die MPI-Adresse. Ist doch fast das Wichtigste... |
23.10.2008 07:09 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
wir haben die erfahrung gemacht, daß beim allerersten transfer man diesen über seriell machen muß. beim ersten mal gabs immer wieder probleme mit MPI. es ging nicht. danach gibts bei den richtigen einstellungen keine probleme mehr. viele grüße gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
25.11.2008 16:54 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, vielleicht hilft Euch einer der folgenden FAQs weiter: OS-Update: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19701610 Projekttransfer MPI/Profibus: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23802405 Projekttransfer Seriell: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23787154 Bye |
Folgen Sie uns auf