27.10.2020 11:13 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1351 Bewertung: (241) |
Hallo, bitte prüft die Firmwareversion und genaue MLFB/Artikelnummer eurer CPU. Mit Firmware Update V2.6.4 ist bei einigen CPU in den Update-Notes folgendes zu finden: "Beim Bausteinvergleich und in der Onlinesicht der Bausteinliste werden ab sofort alle Bausteine angezeigt und nicht nur die ersten 50 Bausteine je Bausteintyp." Eventuell kann das helfen, ist aber nur eine Vermutung. Nachfolgend die Links zu den Firmwareupdates, zu prüfen ist jedoch noch die genaue verwendete Artikelnummer. Auch die genutzte Software sollte auf aktuellem Stand sein. Betriebssystem-Updates für CPU 314C-2 DPBetriebssystem-Updates für CPU 315-2DPViele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 10/27/2020 11:23:07Feedback appreciated, please rate |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf