17.02.2020 08:15 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Moin, mal abgesehen, dass Du Dich mit einer derartigen Anwendung im Grenzbereich einer "machbaren" SPS-Anwendung befindest (m.E. gibt es geeignetere Systeme als SPSen zur reinen Messdatenverarbeitung), bist Du mit TCP/IP, oder besser UDP (weniger Overhead) schon auf dem richtigen Weg. Eigentlich solltest Du mit einer 1513 alle 10-20ms ein Telegramm absetzen können. |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
17.02.2020 10:52 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hast Du es mal mit parallelen UDP Verbindungen versucht? |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
17.02.2020 16:08 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
Hallo, mal rein interessehalber: was macht man mit 16 Werten/ms? gruß rlw |
Folgen Sie uns auf