21.02.2020 14:32 | |
Beigetreten: 12.06.2015 Letzter Bes: 04.09.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, der Thread ist zwar schon ein wenig älter, allerdings habe ich ein ähnliches Problem und finde keine Lösung. In meinem Aufbau soll ein Ethernet-Teilnehmer seine Prozessdaten über UDP an meine SPS (S7- 1215) senden. Über Wireshark sehe ich auch , dass die UDP Telegramme an die IP-Adresse meiner SPS gesendet werden und das ganze auf Port 2000 Ich versuche nun mittels TCON und TURCV an diese Daten in meinem Anwenderprogramm in der SPS zu kommen. Allerdings funktioniert der TCON Verbindungsaufbau schon gar nicht. Trotz TRUE Signal am REQ Input bleibt der Status immer auf 7000 und weder BUSY, DONE oder ERROR regt sich. Ich vermute, dass mein CONNECT Input nicht ganz korrekt konfiguriert ist. Siehe Anhang Muss ich als RemoteAddr die IP meiner SPS angeben? Und als LocalPort 2000? Unter RemoteAddr verstehe ich eigentlich die IP des anderen Ethernet-Teilnehmers und nicht meiner SPS, das das macht bei UDP doch gar kein Sinn, oder? ActiveEstablished soll laut SIEMNES Hilfe bei UDP immer FALSE sein.
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/24/2020 06:10:16Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf