26.02.2020 11:51 | |
Beigetreten: 22.10.2018 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo Kollegen, ich bin aktuell dabei mit dem TSend_C und einem TRecv_C auf einen TCP/IP Server zuzugreifen, welcher mithilfe von Python erzeugt wird. Leider bekomme ich bei den TRUE setzten von Cont (nur am TSend_C) nur den Status 7002. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich die Verbindung vielleicht besser über den TCon aufbauen kann. Vielleicht hat da jemand Erfahrung und kann mit helfen. In meinem Beispiel probiere ich es gerade mit dem TCon aus. Im Anhang befindet sich die Einstellung von der Connect Schnittstelle. Ich hoffe mir kann jemand helfen. ________________________________________________________________________ Python steht bei (print("Warte auf Verbindung") s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) s.bind(("", 8075)) s.listen(1) print("Server bereit") while True: print("Warte auf Verbindung") komm, addr = s.accept() while True: print("Warte auf Daten") data = komm.recv(1024) if not data: komm.close() break daten = data.decode() print(daten) if daten is None: komm.send("Invalid Ident".encode()) else: komm.send("Hallo, mein Name ist Roboter".encode()) print("Sende", daten)
DateianhangConnect_DB.xlsx (53 Downloads) |
Folgen Sie uns auf